结果:找到"STM32 物联网 ",相关内容654条
- 为高逼格STM32物联网实战开发板拍了2张高清图片
- 为高逼格STM32物联网实战项目开发板拍了几张高清图片,你值得拥有。淘宝店-硬件家园,预售中,加工预计20天。固定周六晚上20:30直播HAL库软件教学,全新的软件框架,模块化编程技术,持续半年之久。😁😁😁
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-08-15 17:36:00
- 好消息-STM32物联网实战开发板问世
- 好消息,硬件测试ok,在学员帮忙查错的情况下,硬件一次性搞定(10多年的开发经验,电源方面我非常有信心),周六晚上20:30直播STM32焊接以及硬件调试方法,下周一预售开发板,下周开始进入软件教学,先进行基于HAL库的裸机开发,以后扩展操作系统开发教学,此开发板集成了很多外设,扩展接口非常丰富,可以微信公众号(硬件家园)查看详细的需求文档。硬件家园是边设计边教学,产品思维模式,带着做项目,全流程设计,软硬件均模块化设计,其中软件方便编辑阅读移植与修改,目标是让学员有能力独立负责项目,设计内容可以轻松的运用到产品中,需要增长开发经验的朋友,可以持续跟进,goodluck。🤪
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-31 07:27:00
- STM32物联网实战项目教学视频下载-连载
- 目前正在进行STM32物联网实战项目,教学视频免费下载,持续更新。目前完成了需求,评估,原理图设计,PCB设计,马上进入硬件调试,软件设计阶段。STM32物联网实战项目-视频分享下载链接20200716.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 13:06:00
- PCB设计全程直播-STM32物联网实战项目
- 直播通知:内容:STM32物联网实战项目PCB设计-03布局,布线日期:2020年7月18号周六时间:20:30时长:2小时直播通知链接:https://mp.weixin.qq.com/s/oFEhdpGw0YMdq9jnzzboJQ
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-16 10:38:00
- STM32物联网实战项目
- STM32物联网实战项目腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/z0974gw9f6z.html课程描述:STM32物联网实战项目,产品设计思维,带你轻松掌握STM32单片机,硬件设计稳定可靠,软件设计采用模块化编程,方便阅读,修改与移植。课程介绍:10多年单片机项目开发经验的老司机带你做项目,STM32物联网实战项目为第二个项目。包含软硬件设计,基于产品思维,硬件设计稳定可靠,软件采用模块化编程,方便阅读,修改与移植。课程优势:1、基于产品思维,与公司项目接轨;2、硬件设计模块化,稳定可靠;3、软件编程采用模块化,方便阅读,修改与移植;4、免报名费,学最少的费用,学到最实...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实战项目 STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-02 15:22:00
- STM32物联网实战项目需求调研
- STM32物联网实战项目需求调研腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/q09647ycsmj.html
- 所属专栏: 方案教程 标签: 实战项目 STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-05-10 11:34:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- NB-IoT标准演进R13-R142019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-I...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:12:00
- LTECat1-物联网时代的新宠
- LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
- 过来人和你谈谈如何学STM32?
- 1.首先我们先看看与STM32相关的文档我们假定大家已经对STM32的书籍或者文档有一定的理解。如不理解,请立即阅读STM32的文档,以获取最基本的知识点。如果你手上拥有ST官方主推的STM32神舟系列的板子,那么光盘都会配好这些文档,STM32的学习与ARM9的学习有一个很大的区别。ARM9的学习一般是需要购买书籍的。比如三星的S3C2440,官方的文档都是英文的,大部分工程师只能去看国内出版的书籍。英文好的同学,请不要以为你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 物联网 STM32 发帖人:小小程序猿 发帖时间:2019-07-04 15:55:00
- 无线测试资料-测无线模块
- 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回